2132803_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2132803_ja-JP

2132803_ja-JP

IMRT1046 USBホスト接続

MIMXRT1046XFQ5B プロセッサで USB_OTG1_ID ピンが見つかりませんでした。これは、USB コントローラがデフォルトで HOST として動作することを意味しますか?このプロセッサを使用して、他の USB デバイスからデータを取得するためのカスタム USB ホストを構築しています。

USBRe: IMRT1046 USB Host connectionありがとうございました。Re: IMRT1046 USB Host connection

こんにちは@JACOBTHOMAS_007さん


ご返信ありがとうございます。

はい、 USB_OTG_OC ピンを浮いた状態のままにしておくCAN。また、コード内でこのピンを初期化しないままにしておくCAN。


よろしくお願いいたします。

メイリュー

Re: IMRT1046 USB Host connection

MIMXRT1046XFQ5B-EVK ボードを購入できるお問い合わせはありますか?

Re: IMRT1046 USB Host connection

もう 1 つ明確にしておきたいのは、USB_OTG_OC がコネクテッドされずにフローティング状態のままになっている場合、USB ホストのみのアプリケーションで機能するかどうかということです。

Re: IMRT1046 USB Host connection

どういたしまして。

この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。

ご回答をお待ちしています。

Re: IMRT1046 USB Host connection

ご説明いただき、SOありがとうございます!

Re: IMRT1046 USB Host connection

こんにちは@JACOBTHOMAS_007さん

ご返信ありがとうございます。

はい、 USB Type-C CC ロジック IC を使用しないことも選択できます。

RT1046 を USB ホストとしてのみ動作させる必要がある場合は、Type-A レセプタクルを使用した直接実装で十分です。

ソフトウェアでは、USB ロールをホスト モードとして明示的に構成してください。

RT1046 ボードが USB ポートに安定した VBUS 電源を供給していることを確認してください。


よろしくお願いいたします。

メイリュー

Re: IMRT1046 USB Host connection

返信ありがとうございます。

EVK デザイン ファイルを見ると、CC ロジック IC PTN5150A が使用されているようですが、 MIMXRT1046XFQ5B をホストとしてのみ動作させたい場合、この IC の使用を除外できますか? その場合、デフォルトでは MCU MIMXRT1046XFQ5B の USB モードはホストになっていますか?

JACOBTHOMAS_007_0-1752487906003.pngJACOBTHOMAS_007_0-1752487906003.png



Re: IMRT1046 USB Host connection

こんにちは@JACOBTHOMAS_007さん


弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

はい、MIMXRT1046XFQ5B プロセッサの USB ペリフェラルには USB_OTG1_ID ピンはありませんが、他のチップ IO を使用して機能を実現できます。

mayliu1_0-1752484006670.pngmayliu1_0-1752484006670.png


MIMXRT1046XFQ5B プロセッサの USB は、引き続きホスト モードまたはデバイス モードをサポートします。

MIMXRT1046-EVK デザインを参照することをお勧めします。

https://www.nxp.com/search?keyword=rt1046&start=0

mayliu1_0-1752480586635.pngmayliu1_0-1752480586635.png


お役に立てれば幸いです。
まだ質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。

素敵な一日をお過ごしください!

よろしくお願いします
メイリュー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:24 AM
Updated by: