2132782_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2132782_ja-JP

2132782_ja-JP

LPC5536JBD100 シリコン 0A

こんにちは。

pin_mux.c でメッセージを確認しました

    /* Note: PIO0_31 I3C0_SCL only works on A1 chip. */
    IOCON->PIO[0][31] = ((IOCON->PIO[0][31] &
                          /* Mask bits to zero which are setting */
                          (~(IOCON_PIO_FUNC_MASK | IOCON_PIO_DIGIMODE_MASK | IOCON_PIO_OD_MASK)))

                         /* Signal(function) select: PORT031 (pin 23) is configured as I3C0_SCL. */
                         | IOCON_PIO_FUNC(0x0Fu)

                         /* Select Digital mode: Enable Digital mode.
                          * Digital input is enabled. */
                         | IOCON_PIO_DIGIMODE(PIO0_31_DIGIMODE_DIGITAL)

                         /* Controls open-drain mode: Open-drain.
                          * Simulated open-drain output (high drive disabled). */
                         | IOCON_PIO_OD(PIO0_31_OD_OPEN_DRAIN));

PIO0_31 I3C0_SCL は A1 チップでのみ動作するとのことです。これは本当ですか?? もしそうなら、なぜどこにも明確に文書化されていないのですか?

これが正しければ、プロトタイプ シリーズの PCB 全体がゴミ箱行きになるだけです。

これを赤色でマークし、データシートのフォント サイズを 2 倍にする必要があります。

Re: LPC5536JBD100 Silicon 0A

同意します。このような誤植は、脚注に隠さず、より明確にマークする必要があります。赤色で太字で表記すれば大丈夫です。


Re: LPC5536JBD100 Silicon 0A

こんにちは@mf89

はい、コメントで説明されています。

Harry_Zhang_0-1752478709050.png

ご理解いただきありがとうございます。

BR

ハリー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:44 AM
Updated by: