2132762_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2132762_ja-JP

2132762_ja-JP

TPMS

NTM88+KW38の回路図、ガーバーファイル、BOMファイルはこのページで公開されています。
https://www.nxp.jp/products/NTM88#support

このデモボードは販売されていますか?
あるいは、他に評価ボードはありますか?

Re: TPMS

親愛なるトーマスへ

ご返信ありがとうございます。

別途サポートチケットを発行し、指示通り評価ボードを要求させていただきます。

よろしくお願いします、
中島正人

Re: TPMS

中島様

NTM88 シリーズ TPMS 評価ボードは、NXP の Web サイトまたは販売代理店では販売されていません。これらは NXP TPMS アプリケーション チームによって無料で提供されます。EVB を要求するには、次の情報を含む標準サポート チケットを作成してください。

- アプリケーションの簡単な説明、推定量、生産開始時期。
- 希望する圧力(930kPa、1100kPa、または1518kPa)と希望する周波数。
- 評価ボードを受け取る人の氏名、住所、電話番号 + NXPについて の VAT 番号。

BRs、トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 10:23 AM
更新者: