2132340_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2132340_ja-JP

2132340_ja-JP

問い合わせ: S32N55 システム電源モード API

こんにちは、チームの皆さん

FSS は、システムの電源モードを設定するために使用できる 2 つの API をサポートしていることがわかりました。

A1、Scmi_SystemPowerRequestProtocolMessageAttributesSynch

Tangsheng_Zhou_1-1752220216356.png

A2、Scmi_PowerRequestSystemModeSynch

Tangsheng_Zhou_2-1752220237223.png

また、A1 はコホート モードと状態の設定にもCAN。ただし、コホート状態を設定するための専用のコホート API があります (例: Scmi_BtmWarmResetCohortSynch、Scmi_BtmSuspendCohortSynch)。

A1 API の機能は他の 2 種類の API と重複しているようです。

質問です。A1 APIは何に使われるのでしょうか? あるいは、どのようなシナリオで使われるのでしょうか

よろしくお願いいたします。

唐生。


FSS_FW優先度: 中Re: Inquiry: S32N55 system power mode APIs

ありがとう、マリウス。混乱を非常にわかりやすく説明してくれました。

Re: Inquiry: S32N55 system power mode APIs

こんにちは@Tangsheng_Zhouさん

パワー ドメイン プロトコルとブート プロトコルは、Tunis に追加された元のプロトコルです。さまざまな理由から、これは Tunis の使用事例には適していましたが、SCMI 仕様とは完全には互換性がありませんでした。その結果、Luxor プラットフォームのサポートを追加するとともに、ARM SCMI 準拠のシステム パワー プロトコルも追加しました。そのため、重複が生じています。

実装と将来のサポートに関しては:

- Scmi_SystemPowerStateSetSynch() などの API は、Btm_* API のラッパーとして実装されており、両方ともサポートされ、両方ともまったく同じことを行います。AUTOSAR/Tunis ユーザーは既存の Btm API を使用できますが、Linux では新しい SystemPower API を使用することが予想されます。

Scmi_PowerRequestSystemModeSynch などの PowerDomain プロトコルの API は廃止される予定であり、いずれにしても、SystemPower の新しい SCMI 互換 API を使用することをお勧めします。

社内には、ユーザーマニュアルの更新と説明を追跡するためのチケットがあります。FSF-29425

ありがとうございます

マリウス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:54 PM
更新人: