2131942_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2131942_ja-JP

2131942_ja-JP

IMX RT1170 (EVKB) - デバッグの問題

mcuxpressoで例をデバッグすると、コードがフラッシュされてロードされますが、その後このメッセージが表示されます


「()」のソースは利用できません


サンプルアプリケーションをデバッグしています: evkbmimxrt1170_canfd_interrupt_transfer_cm7

他のプロジェクトでも同じエラーが発生します。

ボード内のブート デバイスを変更し、QSPI を OSPI に変更しました。それに応じてキーを変更し、プロジェクト構成のブートデバイスも変更しました。MCU設定セクションでは、新しいドライバはMIMXRT1170_SFDP_MXIC_OPI.cfxです。


gdb ターミナルでは CAN フラッシュでき、うまくいったように見えますが、ロード コマンドもロードされますが、ステップ実行を続行するとすぐにこのエラーが発生します。何か設定が足りないのでしょうか?デバッグを機能させるにはどうすればよいですか?

Re: IMX RT1170 (EVKB) - Debugging problem

応答が遅れて申し訳ありません。オクタルフラッシュ (MX25UM51345) で起動できるようにボードを作り直し、それに応じてピンを変更しました。最初は PX4 ソフトウェアで使用するためでしたが、システムは正常に起動しましたが、別のプロジェクトや、現在ハードウェアに実装している機能をテストするには、デバッガーが必要でした。これが、ボードの回路図とスイッチの実際の位置に応じて行った変更です。

Re: IMX RT1170 (EVKB) - Debugging problem

ボードを復旧するには、このドキュメントを参照してください:デバッガー接続の問題に対する RT ボードの復旧 - NXP コミュニティ

ジャンパー構成はデフォルトですか?デバッガーをどのように接続していますか?別のフラッシュを使用するためにボードに手を加えましたか?

よろしくお願いします、
オマール

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 02:34 AM
更新人: