2131823_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2131823_ja-JP

2131823_ja-JP

FreeMASTER を S32K3、Simulink MBDT、Segger JLink で使用すると問題が発生する

こんにちは、


当社では、S32K311 を使用する独自設計のハードウェアを保有しています。

Segger JLink (Ver 7.98d) を使用して、Simulink 自体からターゲットをビルドしてフラッシュすることができました。

データ ストア メモリ変数を監視/変更するための FreeMASTER プロジェクトを作成しました。Segger JLink との通信ウィザードを設定し、接続が成功することを確認しました。

FreeMASTER で「GO」ボタンを押すと、ターゲットがフリーズ状態になるように見えます。たとえば、このモデルでは、Alive LED が点滅していますが、「GO」ボタンを押すと停止します。後で「STOP」を押しても何も変わりません。

電源をリセットすると、プログラムはデフォルトに戻り、変更した変数値も取得されませんでした。

FreeMASTER Config ブロックを使用する必要がありますか (接続タイプは Serial/CAN と記載されていますが)?モデル内で FreeMASTER Config ブロックを使用せずに変数を監視/変更することは可能ですか?

schitta_0-1752164346161.png


何が足りないのか教えてください。

Re: Running into issues using FreeMASTER with S32K3, Simulink MBDT, Segger JLink

こんにちは、 @beginner100さん

FreeMASTERプロジェクトで変数を監視するには、 FreeMASTER Configブロックが必須です。現在の進捗状況についてお知らせいただけますか?また、可能であれば、FreeMASTERの設定に関する追加情報もご提供いただけますでしょうか?

最新の S32K3 Toolbox バージョン1.8.0 (NXP Model-Based Design Toolbox for S32K3 バージョン 1.8.0 - 製品リリース発表) をインストールすることもお勧めします。


よろしくお願いいたします。

ドラゴス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-23-2025 03:32 AM
更新者: