2130754_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2130754_ja-JP

2130754_ja-JP

i.MX ベースボードの耐空性認証の経験はありますか?

こんにちは、

i.MX シリーズ プロセッサを活用したコア ボードまたは開発ボード製品には、耐空性認証プロセスを受けたもの、またはエンド ユーザー システム内でそのような認証に参加したものがありますか?特に、SAE ARINC や RTCA DO シリーズ仕様などの航空業界の標準に準拠した例を探しています。

よろしく

i.MX6デュアルプラス | 6クアッドプラスRe: Airworthiness Certification Experience for i.MX Based Boards?

一部の i.MX 8 シリーズ プロセッサには CSP パッケージがあります

しかし、前回の返信で述べた理由により、詳細を共有することはCANませんでした。

さらにサポートを受けるには、次の手順に従ってください。

よろしくお願いします。

Re: Airworthiness Certification Experience for i.MX Based Boards?i.MX 8 シリーズ プロセッサの認証サポート パッケージに、ブート プログラムやその他のソフトウェア コンポーネントの認証サポート マテリアルが含まれているかどうかを確認してください。ありがとう。Re: Airworthiness Certification Experience for i.MX Based Boards?

当社が航空電子機器のお客様に提供しているのは、NXP が認証サポート パッケージ (CSP) と呼んでいるもので、航空電子機器のお客様がシステムを認証するための総合的なサポートの一部として使用するものです。

しかし、CSP を公開することはできませんでした。

IMX シリーズには利用可能な CSP がありますが、IMX6 ではありません。

CSPの詳細を取得したい場合は、CASEを作成してください。

https://support.nxp.com/s/?language=en_US にアクセスし、さらなるサポートを受けるには少なくとも NDA を締結する必要があります。

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:50 PM
更新者: