2130022_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2130022_ja-JP

2130022_ja-JP

モデルベース設計のインストール問題
MATLABでインストールされたNXPパッケージを検証する際にエラーが発生します

>>
NXP_サポート_パッケージ_S32K1xx
contains の使用エラー
最初の引数はテキストである必要があります。

NXP_Support_Package_S32K1xx>OpenToolbox_Callbackでエラーが発生しました(行 231 )
結果(i) = 含まれている(ツールボックス(i).名前、'NXP_MBDToolbox_S32K1xx');
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
gui_mainfcnのエラー(行 95 )
feval(varargin{:});
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NXP_Support_Package_S32K1xx (行34 )のエラー
gui_mainfcn(gui_State, 可変長引数{:});
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)NXP_Support_Package_S32K1xx('OpenT...でエラーが発生しました
 
matlab.ui.internal.controller.uicontrol.UIControlController/triggerActionEvent の使用中にエラーが発生しました( 行 76)
UIControl コールバックの評価中にエラーが発生しました。

 
Re: Model based design installtion problem

こんにちは、ジェリー。

私も同じ問題を抱えていました。

NXP_Support_Package_S32K3xx.m で、次の行を置き換えます。

結果(i) = 含まれている(ツールボックス(i).名前、'NXP_MBDToolbox_S32K3xx');
 
と:
空の場合(ツールボックス(i).名前)
そうでない場合、
結果(i) = 含まれている(ツールボックス(i).名前、'NXP_MBDToolbox_S32K3xx');
end
 
私のCASE、toolboxes 変数に空のメンバーがあり、それがエラーの原因だったようです。
AlexCloutierDyname_0-1753212718436.png

この置換を .m 内で 3 回実行する必要があります。

お役に立てば幸いです。

アレックス

 
Re: Model based design installtion problem

SO、どうやって解決するのでしょうか?

Re: Model based design installtion problem

こんにちは、

ここでの主なエラーは次のとおりです。

contains の使用エラー
最初の引数はテキストである必要があります。
これは、contains に渡される変数 toolboxes(i).Name が、本来は文字列または char 配列であるはずなのに、そうではないことを意味します。


宜しくお願いします、

Tim

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:43 PM
更新者: