i.MX 8ULPとIW612(村田製作所:LBES5PL2EL)を使用したシステムを開発しています。
(SPI ホストは、i.MX 8ULP リアルタイム ドメイン (Cortex-M33) + FreeRTOS で LPSPI を使用します。)
802.15.4 SPI 通信でデータが文字化けする問題が発生しています。
SPIタイミングを再確認したところ、「802.15.4 SPIタイミングパラメータ」を満たしていることがわかりました。
IW612 のデータシートに記載されています。
=> TICに弊社システムのSPIクロック波形をチェックしてもらいましたが、特に問題は見つかりませんでした。
以下の設定で運用しております。
Tclk: 989.2ns
SPIクロック周波数: 1.0109MHz
確認すべき点があれば教えてください。
「12.6」以外データシートに「SPI ホスト インターフェース仕様」と記載されていますか?
※添付の「waveforms.xlsx」は弊社システムのSPI波形です。
よろしくお願いいたします。
ご返信よろしくお願いします。
わかりました。CASE番号00715641について引き続きサポートをお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは@kazuyayamauchi
もちろん。同じ問題に関するCASEが 2 つ議論されているため、CASE 00715641について引き続きサポートさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
ショーン
更新が遅れて申し訳ありません。
SPI 波形は問題ないが、弊社のシステムでは文字化けの問題が依然として発生するというコメントをいただきました。
この問題の原因を絞り込むためのアドバイスをいただけませんか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは@kazuyayamauchi
CASE00715641 でこの問題について議論しましたが、私の見解では波形は良好です。
参考までにホスト側のデータシートを共有します。5.4.4.5を参照してください。
https://www.nxp.com/docs/en/データシート/IMX8ULPCEC.pdf
他にご質問がございましたらお知らせください。
よろしくお願いいたします。
ショーン