2129105_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2129105_zh-CN

2129105_zh-CN

Ls1043A 的 NSP 正式支持哪些管理程序

亲爱的恩智浦团队


我想知道 Ls1043A 正式支持哪些 Hypervisor。

QNX/COQOS/Jailhouse/Xen/ 其他?

他们的 ASIL 如何?


您能告诉我吗?


感谢并致意

卡鲁纳卡

Re: Which hypervisors are officially supported by NSP for Ls1043A

1.请参阅

https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN13138.pdf

2.您可以联系营销团队获取业绩数据。

3.是的,你可以。

Re: Which hypervisors are officially supported by NSP for Ls1043A

嗨,yipingwang、

谢谢您的回答。我还有几个问题。

1.)请问恩智浦是否在 Ls1043A 平台上支持 XEN?

2)与 Jailhouse 的合作如何?

3)在 Linux SDK 的情况下,如果我们使用 KVM,是否可以使用 KVM 进行生产?


我们正在寻找可以用于生产的虚拟机监控器。


感谢并致意

卡鲁纳卡



Re: Which hypervisors are officially supported by NSP for Ls1043A

实时边缘软件支持 Jailhouse。

Linux LSDK 支持 KVM。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:03 AM
更新者: