2129105_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2129105_ja-JP

2129105_ja-JP

NSPがLs1043A向けに公式にサポートしているハイパーバイザーはどれですか?

NXPチームの皆様


Ls1043A で公式にサポートされているハイパーバイザーを知りたいです。

QNX/COQOS/Jailhouse/Xen/その他?

ASILはどうですか?


教えていただけますか?


よろしくお願いいたします。

カルナカル

Re: Which hypervisors are officially supported by NSP for Ls1043A

1. 参照

https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN13138.pdf

2. パフォーマンスデータについては、マーケティング チームにお問い合わせください。

3. はい、CAN。

Re: Which hypervisors are officially supported by NSP for Ls1043A

こんにちは、イーピンワンさん

ご回答ありがとうございます。他にいくつか質問があります。

1.) NXP が Ls1043A プラットフォームで XEN をサポートしているかどうか教えてください。

2.) Jailhouseとのパフォーマンスはどうでしたか?

3.) Linux SDK の CASE、KVM を使用すると、CAN KVM を使用して本番環境に移行できますか?


私たちは、本番環境で使用CANるハイパーバイザーを探しています。


よろしくお願いいたします。

カルナカル



Re: Which hypervisors are officially supported by NSP for Ls1043A

リアルタイム エッジ ソフトウェアでは、Jailhouse がサポートされています。

Linux LSDK では、KVM がサポートされています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:03 AM
更新者: