FlexCAN0の設定には、NXPのS32K344用MBDTを使用しています。CANメッセージ処理のどの部分がNXPのブロックやツールボックスで管理され、何がアプリケーションで処理されるべきかを理解したいです。
社内で何が処理されるのか、アプリケーションで何が処理されるのかを明確にしてください。
こんにちは、 @SorinIBancila さん、
利用可能なHTHハードウェアオブジェクトの数よりも多くのフレームを送信する必要がある状況に遭遇しました。CanIf送信バッファリング実装はS32CTでは活用できないため、この問題に対してsimulinkベースのバッファソリューションをおすすめしてもらえますか?
ありがとうございます。
サンデシュ
こんにちは、
32 CANのハードウェアオブジェクト数は制限ではありません。MCUによってはさらに制限を上げることも可能です。CANオブジェクトカウントの上限を変更できますが、数字を大きくするとS32CTがエラーを出します。
よろしくお願いいたします。
ソリン・バンシラ
こんにちは、
一度に何件のメッセージを送信する必要があると思いますか?
S32K358 HVBMSリファレンスデザインで以下のシナリオをテストしました:
結果:
予想通り、メッセージバッファが完全に満たされていないため、最初に送信されるメッセージは優先度が低くなります。6番目のメッセージあたりでバッファが埋められ、CANの優先度の高いメッセージが最初に送信されるのがわかります。
単一のトランシーバを使いたい場合、すべてのメッセージを同時に送信することは実際には不可能です。
よろしくお願いいたします。
ソリン・バンシラ
こんにちは、
まず最初に、S32K3xx用のMBDTはS32K3 RTDをベースに構築されていることを指摘しておきたいと思います。ペリフェラルの設定はS32設定ツールで行い、必要な設定に完全な柔軟性を持たせます。つまり、NXPのMBDT S32K3xxで機能がサポートされているかどうかを確認するには、ペリフェラル(S32K3 RTDで使用されている)のソースコードとS32設定ツールの利用可能な設定を確認できます。
ツールボックスには、FlexCANペリフェラルの実装がこちらにあります: {toolboxRoot}/src/S32K3_RTD/SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0/eclipse/plugins/Can_43_FLEXCAN_TS_T40D34M60I0R0/
注記!S32K3 RTDの名称は、使用するMBDT S32K3のバージョンによって異なる場合があります。
ご質問への回答は私の経験に基づくものであり、必ずしも完全に正確とは限りません。
1 & 2 & 5:ツールボックスは仲裁を扱っていませんが、SDKでこのマターに関してどんなオプションがあるのかはよくわかりません。あなたの例では、別のCanHardwareObjectを作成してそれを使って 2 番目のメッセージを送信していますが、この方法は管理が難しいかもしれません。2つ目の解決策は、バッファにより多くのメッセージを入れるためにCan Hw Object Countを作成することです。
3:S32K3 用の MBDT はメッセージの優先順位付けを処理しません。私の知る限り、FlexCANコントローラの役割は、ACKが受信されるまでメッセージを再送信しつつ、バッファ内でメッセージをブロックすることです。
4. メッセージが送信されたかどうかを検出する方法の1つは、ハードウェア割り込みコールバックで割り込みCanIf_TxConfirmationを使用して、メッセージが送信されたことをマークすることです。指定されたPDUに対して割り込みが発生しない場合、メッセージは送信されなかったことを意味します。さらに、CANバスオフの条件を満たすとトリガーされる別の割り込み(CAN_ControllerBusOff)が利用可能です。S32設定ツールには、バスオフ状態から自動的に復旧するオプションがあります。
ご質問があれば、遠慮なくご返信ください。
よろしくお願いします、
ソリン・バンシラ
こんにちは、
こんにちは、ハードウェアオブジェクト数の制限を回避する一つの方法は、複数のCANコントローラを設定し、それらを同じバスに接続することです。そして、他のCANコントローラーからのメッセージを受け取らないように、フィルターコードやマスクを使ってコントローラーレベルでメッセージを破棄できます。(MCUを降ろす)。
そしてSimulinkでは、両方のCANコントローラーを使って、ラウンドロビンや適した方法でバスにデータを送信できます。
まだこの方法は試していませんが、効果があるかまた報告します。
よろしくお願いします、
ソリン・バンシラ