2128361_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2128361_ja-JP

2128361_ja-JP

S32Gマルチコアアプリケーションの実行に失敗しました

AN13750に基づいて開発環境をセットアップする際、次の図に示す手順に従いました。

lion_6_0-1751597277975.png

以下の問題が発生しています:
root@s32g274ardb2:~# echo 1 > /sys/kernel/ipc-shm-sample-instance1/ping
root@s32g274ardb2:~# dmesg | grep ipc-shm-sample_multi-instance
[ 63.397060] ipc-shm-sample_multi-instance: インスタンス 0 でデモを開始しています...
[ 63.397085] ipc-shm-sample_multi-instance: INST0 ch 0 >> 19 バイト: 送信メッセージ: 1
[ 63.397098] ipc-shm-sample_multi-instance: send_data_msg(): インスタンス0のチャネルID 1、サイズ32のバッファを取得できませんでした
[ 422.873017] ipc-shm-sample_multi-instance: インスタンス 1 でデモを開始しています...

lion_6_1-1751597453613.png




私のソフトウェアのバージョン:
BSP:33.0-5.10.109
ipcf:4.6.0_D2205

これをどう解決すればよいか教えてください
ありがとう!


Re: S32G multi-core application failed to run

私も同じエラーが出ています


ipc-shm-sample: send_data_msg(): チャネルID 1、サイズ 32 のバッファを取得できませんでした

Linux 車載 BSP 40と41を使用しましたが、同じエラーが発生しました
Screenshot 2025-09-30 125831.png

Re: S32G multi-core application failed to run

こんにちは、 lion_6

情報をいただきありがとうございます。

同様のチケットを投稿していることを確認しました。お客様へのサポート提供を容易にするため。このチケットであなたをサポートします。( S32G2 S32G-VNP-RDB2 でアプリケーションを実行するとエラーが発生する - NXP コミュニティ)

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:01 AM
Updated by: