2123350_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2123350_ja-JP

2123350_ja-JP

Zephyr を使用した MCXN947 上の MCUBoot と Edgelock セキュア・エンクレーブ

FRDM-MCXN947 ボードを使用する IoT プロジェクトで Zephyr のオープン ソース MCUBoot モジュールを使用したいのですが、キーのセキュリティを強化するために Edgelock セキュア・エンクレーブも使用したいです。MCUBoot でセキュア・エンクレーブを使用するには、MCUBoot ソースを変更する必要があるため、これは難しいという認識でよろしいでしょうか?

私の考えが正しければ、FUTURE Zephyr / MCUBoot が Edgelock セキュア・エンクレーブを使用する可能性はありますか?

この改善によりセキュリティが大幅に向上するというのは正しいでしょうか?それとも、標準の Zephyr MCUBoot のキー処理で満足すべきでしょうか?

Re: MCUBoot and Edgelock Secure Enclave on an MCXN947 using Zephyr

@Harry_Zhangこれがいつ実現されるかについて、何かフィードバックはありますか?すぐにでなければ、Zephyr で MCUBoot を使用して最高のキー セキュリティを維持する方法について何か提案はありますか?

幸運をお祈りしています。!

クラーク

Re: MCUBoot and Edgelock Secure Enclave on an MCXN947 using Zephyr

こんにちは@ClarkS

はい、MCUBoot で EdgeLock SE を使用するのは現時点では簡単ではなく、ソースの変更やカスタム統合レイヤーが必要になると思います。

お客様のご要望を弊社の担当チームに転送させていただきます。ご提案ありがとうございます。

BR

ハリー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:38 PM
Updated by: