我想开始使用 MCUXpresso IDE 在 i.MX93 Cortex-M33 (MCIMX93-EVK) 板上进行开发。我已经从恩智浦网站下载了SDK ZIP,但我无法成功导入板或使用其示例。
从 mcuxpresso.nxp.com 下载 SDK ZIP: SDK_25_03_00_MCIMX93-EVK.zip
已打开MCUXpresso 集成开发环境(版本:请在此注明)
去了
已安装的 SDK> Import → 选择 ZIP 文件
SDK 出现在集成开发环境的已安装 SDK 下。
但是,当我进入 “导入SDK示例” 时,没有任何显示,或者我无法创建导入的项目的版本。
将 i.MX93 Cortex-M33 板和 SDK 导入 MCUXpresso IDE 的正确和完整程序是什么,这样我就可以:
查看支持的板
访问演示/示例应用程序(如 hello_world)
无错误地版本和调试项目
我的目标是 i.MX93 的Cortex-M33 内核
我只想使用MCUXpresso 集成开发环境(而不是 IAR 或 VS Code)。
能够使用 MCUXpresso IDE 在 MCIMX93-EVK 板上导入和版本 cm33_core0 的 hello_world 或 led_blinky 等示例项目。
如果需要其他工具或配置,请告诉我。预先表示感谢!
i.MX93EVK#i.mx93 cortex-m33i.MX93#MCUXpressoIDE ##MCUXpressoSDK
我目前也在使用i.MX93 Cortex-M33。我安装了 MCUXpresso 集成开发环境,但在将 SDK 压缩文件下放到已安装的 SDK 视图时遇到了错误(根据指南)。
了解到您也在研究相同的 M33 核心,您是否介意与我们分享任何信息以及您目前的进展情况?我还应该为 VS 代码使用 MCUXpresso 吗?
如果您能分享一些关于如何开始 M33 开发的指南或程序,我将不胜感激。谢谢。
好的
嗨,@Manjunathb!
感谢您联系恩智浦支持中心!
遗憾的是,MCUXpresso IDE 与这种情况不兼容。不过,您也可以使用 MCUXpresso for VS Code,它支持并提供类似的功能。
致以最崇高的敬意,
Chavira