大家好,
我正在尝试使用 MCUXpresso IDE V24.12 为 LPC5536 创建一个基于 freeRTOS 的项目。
“创建新的 C/C++ 项目”向导(可从快速入门面板获取)似乎提供了一种简单的方法,可以将 freeRTOS 支持添加到项目中(请参见下方屏幕截图中的标记):
danielholala_0-1750771156912.png
如您所见,“新建项目向导”提供了一个复选框,用于添加 freeRTOS 作为“操作系统”。选中此复选框后,向导会自动添加 freeRTOS 的另一个关键部分——内存管理器(请参见下方标记的复选框):
danielholala_1-1750771498221.png
然而,该向导未能添加freeRTOS 中最重要的部分,即 MCU 特定的代码(请参见下方屏幕截图中的标记):
danielholala_2-1750771652430.png
如果您不自行选择此元器件,则生成的项目会抛出编译错误。我认为“新建项目向导”应该始终生成一个可编译的项目。此外,MCUXpresso IDE 手册明确指出:“同时,选择一个元器件会自动选择其所有依赖项。”(第 5.1.1 节)SDK 新建项目向导)。
我认为这至少是一个用户体验方面的缺陷。
我希望这个问题能在下一个 SDK / MCUXpresso 版本中得到修复。
谢谢。
丹尼尔
我使用 MCUXpresso IDE v25.6(撰写本文时的最新版本)和 LPC5536 SDK(版本 25.06,清单 3.15)进行了尝试,但 FreeRTOS 内核和 cm33 端口之间的依赖关系仍然缺失,需要手动选择。
你好@EdwinHz ,
感谢您的及时支持。
谢谢。
丹尼尔
我重现了这个问题,这绝对是一个 bug,因为项目向导应该会自动选择所有依赖项。我会将此问题报告给 IDE 团队,以便他们可以在 MCUXpresso 项目向导的未来版本中进行修正。
感谢您报告此问题。
BR,
埃德温。