2119302_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2119302_ja-JP

2119302_ja-JP

HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAMを返します

S32K314 「Crypto_43_HSE_TS_T40D34M50I0R0」を統合した後、関数「

「Crypto_43_HSE_Exts_FormatKeyCatalogs」
Crypto_43_HSE_KeyElementSet

HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM を返します。考えられる原因は何でしょうか?さらに、Crypto で使用されるすべての RAM がキャッシュ不可として設定されていることを確認します。

Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAMちなみに、私は SHE キーを実際に操作せずに AES キーをロードしようとしていることをお伝えします。Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

こんにちは、
私は S32K312 上のドライバ Crypto_43_HSE v6.0.0 (Crypto_43_HSE_TS_T40D34M60I0R0) でも同じ問題に直面しており、まったく同じ問題が発生しています。
キー カタログのフォーマットに成功しました。その後、HSE ステータスが 0x0B60 として報告され、CUST_DEL がアクティブになっていることがわかります。
NvM および Ram キー カタログには次の構成があります。

strofald_0-1757495619663.png

でも私は

KeyElementSet を実行してキーを初期化しようとすると、HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM が発生します。



Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

ご協力 ありがとうございました 。問題は解決しました!本当に感謝しています。

Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

ご返信ありがとうございます。EB設定ファイルとスクリーンショットを添付しました。

Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

まあ、ライフサイクル的には問題ありません。デバイスはまだ CUST_DEL 状態です。

NVM カタログと RAM カタログがどのように定義されるか教えていただけますか?

Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

お返事ありがとうございます。このメモリのスクリーンショットに基づいて、何か問題を特定CANますか?



Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

こんにちは@hangwu

返信が遅くなり申し訳ありません。

まだ CUST_DEL ライフサイクルですか?これを確認する最も簡単な方法は、0x1B00_0220 - 0x1B00_026F のメモリのスクリーンショットを送っていただくことです。

カタログは CUST_DEL ライフ サイクルでのみフォーマットCANため、これが根本原因である可能性SOあります。次に失敗するコマンド (keyelementset...) は、カタログがフォーマットされていないために発生する可能性があります。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

プロジェクトの制約により、完全に実行可能なプロジェクトを提供することはできません。以下に 2 つの主要なソース ファイルを示します。「S32K3XX_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0_P08」を統合しましたRTD パッケージ。EB 構成は厳密に次のようになります。
「\S32K3XX_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0_P08\eclipse\plugins\Crypto_43_HSE_TS_T40D34M50I0R0\examples\EBT\S32K3XX」。

乱数生成、ハッシュ値、UpdateFw、GetFwVersion、およびその他のサービスをテストしましたが、すべて正常に動作しました。しかし:

  • 「Crypto_43_HSE_Exts_FormatKeyCatalogs」
  • 「Crypto_43_HSE_KeyElementSet」
  • 「Crypto_43_HSE_KeySetValid」
  • 「Crypto_43_HSE_プロセスジョブ」
    すべて「HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM」を返しました。

HSE_STATUS_INSTALL_OK ビットがクリアされていることがわかったので、FormatKey を呼び出そうとしましたが、失敗しました。

Re: returns HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM

こんにちは@hangwu

問題を再現するための簡単なプロジェクトを共有することは可能ですか?

よろしくお願いいたします。

ルーカス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:09 AM
更新人: