你好
在恩智浦基于模型的设计工具箱中,我没有在电池示例中获得 Bcc_771 块组。
请告诉我是否需要安装其他模块集?
Bcc_772、Bcc_774、Bcc_775 已存在,但未找到 Bcc_771。
此外,我能否获得使用该模块组和平衡逻辑获取电池组的电池电压、电流和温度的分步程序?
这将很有帮助,谢谢 !
适用于电池管理系统 的基于模型的设计工具箱仅支持 MC33774A、MC33775A 和 MC33772C,这些部件用于主要的 HVBMS 参考设计,因为从 Simulink 生成的代码与适用于 S32K3 的 MBDT 结合使用时,基于恩智浦实时驱动 和电池管理系统 软件开发工具包,后者不支持 MC33771B/MC33771C。
但是,要使用 FRDM33771BSPIEVB 板,你必须将其与 S32K144 配对,请从这里下载并安装适用于 S32K1 的 MBDT https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/64740-nxp-support-package-s32k1xx最新版本同时支持 MC3377[1/2][B/C]。
此致,
Marius
你好
由于我没有从电池管理系统团队那里得到任何反馈,我正在从现有材料中调查这个问题。
我可以看出 S32K358 的可用代码包中没有 771:
但是,我不明白 Codewarrior 中演示的 FRDM33771BSPIEVB 有什么意义,它与 BCC_77x 示例有什么联系。
我看到 BCC_S32K144_MC33771_FreeMASTER 和 BCC_S32K144_Monitoring 的演示,其中包含 XML 格式的文档。
你能说得更具体一些吗?
此外,我能否获得使用该模块组和平衡逻辑获取电池组的电池电压、电流和温度的分步程序?
有《电池管理系统 软件安装指南》,第 5 章介绍了基本的使用示例:
有关 API 的文档位于 RTD 代码包中的文件夹文档中。
这里还有教程:
https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-SPEED-UP-BMS-APPS-MBDT
顺祝商祺!
Peter
你好
我没有得到任何回复,所以我把这个话题升级了。
我会尽快通知您。
顺祝商祺!
Peter
你好
直到现在才有更新。
仍在等待电池管理系统团队的回应。
顺祝商祺!
Peter
你好
我已经联系了我们的电池管理系统团队,看看这里有什么问题。
我会尽快反馈给您。
顺祝商祺!
Peter