こんにちは、
NXP モデルベースデザインツールボックスでは、バッテリーの例に Bcc_771 ブロックセットが取得されません。
追加のブロックセットをインストールする必要があるかどうかCAN教えてください。
Bcc_772、Bcc_774、Bcc_775はありますが、Bcc_771は見つかりません。
また、このブロックセットとバランスロジックを使用して、バッテリーパックのセル電圧、電流、温度を取得するための手順を段階的に教えていただけますか?
助かります。ありがとうございます!
こんにちは、@bhushan7051 さんと@petervlna さん
BMS 用のモデルベース デザイン ツールボックスは、主要な HVBMS リファレンス・デザインに使用される部品である MC33774A、MC33775A、および MC33772C のみをサポートします。これは、S32K3 用の MBDT と組み合わせて使用する場合、Simulink から生成されるコードは、MC33771B/MC33771C をサポートしない NXP リアルタイム・ドライバと BMS SDKs に基づいているためです。
ただし、FRDM33771BSPIEVB ボードを使用するには、S32K144 とペアリングする必要があり、ここから S32K1 用の MBDT をダウンロードしてインストールしてくださいhttps://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/64740-nxp-support-package-s32k1xx最新バージョンではMC3377[1/2][B/C]の両方をサポートしています。
よろしくお願いいたします。
マリウス
こんにちは、
BMS チームからフィードバックが得られなかったため、入手可能な資料からこれを調査しています。
S32K358 で利用可能なパッケージには 771 が存在しないことがわかります。
しかし、Codewarrior にデモがある FRDM33771BSPIEVB のポイントがわかりません。それがどのように BCC_77x の例にコネクテッドされるのでしょうか。
BCC_S32K144_MC33771_FreeMASTER および BCC_S32K144_Monitoring のデモがあり、XML 形式のドキュメントが含まれています。
もっと具体的に教えていただけますか?
また、このブロックセットとバランスロジックを使用して、バッテリーパックのセル電圧、電流、温度を取得するための手順を段階的に教えていただけますか?
BMS ソフトウェア インストール ガイドの第 5 章には、例を使った基本的な操作方法が説明されています。
API に関するドキュメントは、RTD パッケージの doc フォルダーにあります。
ここにチュートリアルもあります:
https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-SPEED-UP-BMS-APPS-MBDT
よろしくお願いいたします。
ピーター
こんにちは、
返答がなかったので、トピックを拡大しました。
できるだけ早くお知らせします。
よろしくお願いいたします。
ピーター
こんにちは、
今のところ更新はありません。
まだ BMS チームの返答を待っています。
よろしくお願いいたします。
ピーター
こんにちは、
何が問題なのかを確認するために、BMS チームにお問い合わせしました。
できるだけ早くフィードバックします。
よろしくお願いいたします。
ピーター