2112550_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2112550_ja-JP

2112550_ja-JP

LLDP SDK で Set Custom Hostname

NXP LX2160ARBD BoardのLLDP SDKのホスト名を変更したいです。local.conf で「hostname」と「hostname_pn-base-files」を使ってみましたが、しかしビルド後はデフォルトのホスト名が表示されます。カスタムレイヤーのホスト名とホストファイルを修正するためにbbappend付きのbase-filesレシピも試しましたが、それでもうまくいきませんでした。他にできることは何でしょうか?


Re: Set Custom Hostname in LLDP SDK

私はそれぞれのディストリビューションのbbファイルでパラメータHOST_NAME = "CUSTOM_HOSTNAME"を使い、私の場合はls-image-mainです。

カスタムレイヤーにls-image-main.bbappendを作成し、そのファイルにこの行を追加しました。ディストリビューションのレシピをビルディングした後、ホスト名の変更が画像に反映されました。

Re: Set Custom Hostname in LLDP SDK

Yoctoにカスタムマシンを追加したい場合は、以下を参照できます

https://docs.nxp.com/bundle/UG10081_LLDP_L6.1.55_2.2.0/page/topics/how_to_add_a_custom_machine_in_fl...

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: