2111801_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2111801_zh-CN

2111801_zh-CN

S32G399A 无法从 或非 闪存启动

你好

我们在板上使用 Micron 或非 Flash MT35XU512ABA1G12-0AUT。

而且我们从或非闪存启动时遇到了问题。(简单的应用是拨动 PE_01 使 LED 闪烁)。

我在下面附上了相关文件:

1.QuadSPI 参数文件:test_Qspi.bin

2.引导加载程序+应用程序组合 bin:led_test_0606_blob2.bin

3.S32 闪存工具算法:fsdk_qSpi_mt35xu512.bin

JalseyXie_1-1749190402676.pngJalseyXie_1-1749190402676.png

您能帮忙检查一下是否缺少任何步骤吗?


谢谢。


此致,

贾尔西

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

您好,我今天又遇到了一个问题,在刻录时只能擦除,不能继续,请帮我看看。

读取闪存 ID 也是正确的

LONGGANGSU_0-1753806039310.pngLONGGANGSU_0-1753806039310.pngLONGGANGSU_1-1753806052649.pngLONGGANGSU_1-1753806052649.png


Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash我已经解决了这个问题,谢谢。Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

你好,@LONGGANGSU

是的,我们使用自定义 qspi 参数管理从或非闪存启动。

但是对于你正在使用的或非闪存,你应该能够使用 S32FT 中的这个算法从闪存中启动。

JalseyXie_0-1753665092831.pngJalseyXie_0-1753665092831.png


Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

您好,请问您的问题是否已经解决?我目前使用的 S32G399A 芯片的闪存型号为 MX25UW51245。我目前的情况是,可以使用 FLASH TOOLS 工具成功刻录和验证。但是,当我将 BOOTMOD 配置为 RCON 时,它无法从闪存启动。我可以使用示波器测量 SCK 和 CS 信号。SCK 时钟频率为 28MHz,但只持续了约 1.3 毫秒。

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

hi,JalseyXie

抱歉,回复晚了。

请检查以下地址是否填写正确。

Joey_z_0-1749700840290.pngJoey_z_0-1749700840290.png

如果您确认燃烧方法没有问题。
你可以尝试使用 M 或 A 内核来检查刻录到或非 FLASH 的内容是否正确,看看你的烧录算法是否有任何问题。

希望能帮到你。

BR

乔伊


Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

你好@Joey_z

关于这个职位,您有任何更新吗?

我在社区中发现了类似的问题:或非刷新到 SRAM 后 QSPI 启动无法加载映像应用程序-恩智浦社区


此致,

贾尔西

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

你好@Joey_z


在 S32 闪存工具中使用fsdk_qSpi_mt35xu512.bin 闪存没有出错,但我不确定美光闪存是否兼容这种算法。

是的,使用调试器切换 PE_01 就可以了。

此致,

贾尔西

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

,JalseyXie

感谢您与我们联系。

您可以使用 fsdk_qSpi_mt35xu512.bi 吗? 通常在 S32 Flash 工具中使用算法对或非 Flash 进行编程?另外,您能否使用简单应用程序的调试器来切换 PE_01?

BR

乔伊

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:40 PM
更新者: