2111801_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2111801_ja-JP

2111801_ja-JP

S32G399A NORフラッシュからの起動に失敗

こんにちは

私たちのボードでは、Micron NOR Flash MT35XU512ABA1G12-0AUT を使用しています。

NOR フラッシュからのブートに問題があります。(簡単なアプリケーションは、PE_01を切り替えてLEDを点滅させることです)

以下に関連するファイルを添付しました:

1. QuadSPIパラメータファイル: test_Qspi.bin

2. ブートローダ+アプリケーションの組み合わせbin: led_test_0606_blob2.bin

3. S32 フラッシュツールアルゴリズム: fsdk_qSpi_mt35xu512.bin

JalseyXie_1-1749190402676.png

何か手順が抜けているかどうか確認していただけますか?


ありがとうございます。


よろしくお願いいたします。

ジャルシー

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

こんにちは。今日は別の問題が発生しました。書き込み時に消去することしかCANず、続行できません。調べるのを手伝ってください。

フラッシュIDの読み取りも正しい

LONGGANGSU_0-1753806039310.pngLONGGANGSU_1-1753806052649.png


Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flashこの問題は解決しました。ありがとうございます。Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

こんにちは@LONGGANGSU 、

はい、カスタム qspi パラメータを使用して NOR フラッシュからのブートを管理しました。

しかし、使用しているフラッシュが NOR の場合は、S32FT のこのアルゴリズムを使用してフラッシュから起動できるはずです。

JalseyXie_0-1753665092831.png


Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

こんにちは。問題は解決されましたか?現在使用している S32G399A チップには、フラッシュ モデル MX25UW51245 があります。現状では、FLASH TOOLS ツールを使用して正常に書き込み、検証CANます。しかし、BOOTMOD を RCON に設定すると、FLASH から起動できません。オシロスコープを使用して SCK 信号と CS 信号を測定CANます。SCK クロックは 28MHz ですが、持続時間は約 1.3ms しかありませんでした。

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

こんにちは、 JalseyXie

返信が遅くなり申し訳ありません。

以下の住所が正しく入力されているか確認してください。

Joey_z_0-1749700840290.png

ご自身の燃焼方法に問題がないことを確認した場合。
M または A コアを使用して、NOR FLASH に書き込むコンテンツが正しいかどうかを確認し、書き込みアルゴリズムに問題がないか確認できます。

お役に立てれば幸いです。

BR

ジョーイ


Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

こんにちは@Joey_z 、

この投稿に関して何か更新情報はありますか?

コミュニティで同様の問題を見つけました。Re: QSPIブートがNORフラッシュ後のイメージアプリケーションのロードに失敗する - NXPコミュニティ


よろしくお願いいたします。

ジャルシー

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

こんにちは@Joey_z 、


S32 フラッシュ ツールで fsdk_qSpi_mt35xu512.bin を使用してフラッシュするとエラーは発生しませんが、Micron フラッシュがこのアルゴリズムと互換性があるかどうかはわかりません。

はい、デバッガーで PE_01 を切り替えることは問題ありません。

よろしくお願いいたします。

ジャルシー

Re: S32G399A Fail to Boot from NOR Flash

こんにちは、 JalseyXie

お問い合わせいただきありがとうございます。

fsdk_qSpi_mt35xu512.biを使用CANましたか?NOR フラッシュをプログラムするための S32 フラッシュ ツールの通常のアルゴリズムですか?また、単純なアプリケーションのデバッガーを使用して PE_01 を切り替えることはできますか?

BR

ジョーイ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:40 PM
更新者: