2099054_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2099054_ja-JP

2099054_ja-JP

AMMCLIB と RTD の依存関係

こんにちは、

現在、 S32 Design Studio 3.6 for Windowsを使用して、 S32K344マイクロコントローラを操作しています。AMMCLIBバージョン1.1.40を手動で追加しましたRTD 5.0.0をベースにした私のプロジェクトに追加しました。

SO far, プロジェクトは問題なくコンパイルおよびリンクされています。ただし、現時点ではライブラリの数学関数の一部のみを使用しています。

フォーラムを見ていると、特定の AMMCLIB リリースとの互換性に関する懸念から、一部のユーザーには以前の RTD バージョンに戻すようアドバイスされていることに気付きました。

このような非互換性がAMMCLIB 1.1.40にも当てはまるかどうか確認していただけませんか?

ドキュメントを確認しましたが、この AMMCLIB バージョンで正式にサポートされている RTD バージョンを明確に示す参照は見つかりませんでした。

ご説明いただければ幸いです。
よろしくお願いします!

Re: AMMCLIB vs RTD Dependencies

こんにちは、ロジャー。

S32 Design Studio 3.6 のサポートは、2025 年 7 月 14 日から更新サイトとして利用可能になっている AMMCLib バージョン 1.1.41 に追加されました。最新バージョンは、このリポジトリで入手できます: http://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/AMMCLIB/S32DS_3.6

AMMCLib は RTD API に依存せず、RTD なしでも CAN 使用できます。ただし、「拡張機能と更新」ダイアログから AMMCLib を S32DS プラグインとしてインストールする場合は、すべての S32DS プラグインが RTD によって設定されたコンパイル オプションに依存するため、互換性のあるバージョンの RTD が必要です。RTD がまだインストールされていない場合は、Eclipse P2 インストーラーによって必要な RTD のバージョンが通知されます。

Re: AMMCLIB vs RTD Dependencies

こんにちは、

弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

明確にするために、 S32DSで AMMCLIB をインストールするには 2 つの方法があります。S32K3XXMCLUG の次のセクションを参照してください。

2.10 S32プラットフォーム用のS32 Design Studioへのライブラリ統合(RTDプラグインとして)
2.11 S32プラットフォーム用のS32デザインスタジオへのライブラリ統合(スタンドアロンパッケージとして)

RTDプラグイン方式はS32DS 3.5でのみ利用可能で、AMMCLIB_v1.1.40でテストしました。RTD 4.0.0 および RTD5.0.0 でも問題なく動作します。

S32DS 3.6 を使用している場合は、*.exe インストーラーを使用してスタンドアロンの方法に従ってください。

ユーザーが S32DS プロジェクトに AMMCLib を手動で追加することを選択した場合は、コンパイラ オプションがAMMCLib リリース ノートに記載されている推奨事項に従っていることを確認する責任があることに留意してください。

良い1日を!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:44 PM
Updated by: