こんにちは、
私はLA1224-RDB-BHS開発ボードと『CodeWarrior Development Studio for QorIQ LS series - ARM V8 ISA』(バージョン11.5.15)、e200ツールアドオンを持っています。しかし、「ファイル」→「新規」→「QorIQ構成プロジェクト」でLA1224(VSPAではなくe200側)の新しいプロジェクトを設定しようとすると、デバイス選択ページにLA1224デバイスが表示されません。
LA1224プロセッサ用のプロジェクトはどのように設定すればよいですか?
よろしくお願いします。
ナイジェル
新しいThreadを作成してください。
ありがとうございます。
こんにちは、このダウンロードリンクhttps://support.nxp.com/s/case/500Tg00000KW12ZIAT/community-codewarrior-for-la1224?language=en_USは機能しません
以前の投稿でも触れたように、このテストにはWindows Sandboxを使用しています。Windows Sandboxは、クリーンな環境でアプリケーションをテストできるクリーンなWindows 11インストールを提供するVMです。もしそれでうまくいかないなら、何かが不足しているはずです。なぜなら、それはホストマシン上の何にも依存していないからです。
こちら側でインストール状況を確認しましたが、問題はありませんでした。
クリーンなインストール環境をご用意ください。
まず、CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe をインストールしてください。
その後、新しいWorkapceパスでCodeWarrior IDEを開きます。
次に、CodeWarrior IDEのHelp->Install New ソフトウェア->Add->アーカイブからサービスパックcom.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zipをインストールします。
申し訳ありませんが、それは機能しません。添付画像をご覧ください。
CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe を新しいパスにインストールしてください。
次に、CodeWarrior IDEのHelp->Install New ソフトウェア->Add->アーカイブからサービスパックcom.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zipをインストールします。
ありがとうございます。それは既にインストール済みです。e200のコンパイルを動作させるには必要でした。
何か間違ったことをしたのかどうかを確認するために、クリーンな環境(Windows Sandbox)で全てをインストールし直してみました。
CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe から CodeWarrior をインストールしました。完了後、アップデートを確認し、利用可能なすべてのアップデートのインストールを要求すると、途中で以下のエラーが発生して失敗します。
パッケージのインストール中にエラーが発生しました
セッションコンテキストは:(profile=epp.package.cpp, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=[R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb 13.0.0.20200311126 --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb 14.0.0.202204131357, action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck).
NLSの欠落メッセージ:param_not_set in: com.freescale.updater.customactions.Messages
その後、com.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810.zip からアップデートをインストールしようとすると、「インストール修復ページ」が表示されます(添付画像を参照)。推奨事項に従うと、最終的に次のエラーが返されます。
パッケージのインストール中にエラーが発生しました
セッションコンテキストは:(profile=epp.package.cpp, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=null --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb 14.0.0.202204131357, action=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck).
NLSの欠落メッセージ:param_not_set in: com.freescale.updater.customactions.Messages
もう一度試して、インストール修復ページから「元のエラーを表示して独自のソリューションを構築する」を選択すると、次の詳細が表示されます。
必要なアイテムが一つ以上見つからず、インストールを完了できません。
インストール中のソフトウェア:CodeWarrior Debugger 14.0.0.202308092015(com.freescale.core.debugger.gdb.feature.feature.group 14.0.0.202308092015)
欠けている要件:ターゲットモデル14.0.0.202212091004(com.freescale.debug.tcc 14.0.0.202212091004)は「osgi.bundle」を必要とします。org.eclipse.emf.edapt.history 0.0.0' ですが、見つかりませんでした
欠けている要件:ターゲットモデル14.0.0.202308092015(com.freescale.debug.tcc 14.0.0.202308092015)は「osgi.bundle」を必要とします。org.eclipse.emf.edapt.history 0.0.0' ですが、見つかりませんでした
依存性を満たせない:
差出人:CodeWarrior Debugger 14.0.0.202308092015 (com.freescale.core.debugger.gdb 14.0.0.202308092015)
宛先: osgi.bundle; com.freescale.debug.tcc 12.0.0
依存性を満たせない:
差出人:CodeWarrior Debugger 14.0.0.202308092015 (com.freescale.core.debugger.gdb.feature.feature.group 14.0.0.202308092015)
宛先: org.eclipse.equinox.p2.iu; com.freescale.core.debugger.gdb [14.0.0.202308092015,14.0.0.202308092015]
これを直すためのアイデアはありますか?
LA12xxファミリのデバイスをサポートするCode Warriorのバージョンをインストールすることはできますか?もしそうなら、どんな画像や手順が必要か教えてください。
最初の質問から2週間経ちましたが、まだ開発環境が整っておらず、開発プラットフォームのコストを考えるとあまり良くありません。
よろしくお願いします。
ナイジェル
上記のリンクから以下のサービスパッケージをダウンロードし、インストールしてください。
com.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zip
資料をありがとうございます。しかし、これらの資料にはLA1224(より具体的にはLA1235)向けにCode Warriorを設定する方法が説明されていません。
Code Warriorのインストールに何かが欠けているため、必要なデバイス用の新しいプロジェクトを作成できない(または完全にデバッグできない)のだと思います。
私たちはCodeWarrior Development Studioのバージョン11.5.14をQorIQ LSシリーズ用にARM V8 ISA使用しています。e200コンパイラを提供するためのアップデートがインストールされています。NXP提供のサンプルプロジェクトはLA1235向けにビルドされていますが、このデバイス用に新しいプロジェクトを作成したり正しくデバッグしたりできません(間違ったGDBを使っています)。つまり、デフォルトのインストールにLA1224/1235デバイスのフルサポートを可能にする何かが欠けているようです。
i.MXの設定ツールについては、添付の使用ガイドを参照してください。
ありがとうございます。ダウンロードしてインストールして実行しましたが、Code Warrior IDE内で新しいLA1224ベースのプロジェクトを生成する方法がはっきりしません。
これを実行する方法に関する情報はありますか?
インストールファイルをSharePointにアップロードしましたので、ダウンロード招待メールが届くよう、メールボックスをご確認ください。
こんにちは、
ファイアウォールがブロックしているわけではなく、ブロックされたメッセージはNXPのサイトから送信されています。
(注:このメッセージを投稿しようとした際に、「メッセージ本文に無効なHTMLが見つかったため、投稿内容が変更されました。無効なHTMLは削除されました。メッセージを確認し、問題がなければ送信してください。」という警告が表示されました。何が変更されたのかは不明です。)
よろしくお願いします。
ナイジェル
このバージョンのソフトウェアはNXPの公開ウェブサイトからダウンロードできません。
ダウンロードリンクにアクセスするには、ファイアウォールの問題を修理してもらうためにIT担当者にお願いしてください。
返信ありがとうございます。ダウンロードリンクがブロックされていて、CASEも更新しました。
以下のリンクからConfig_Tools_for_i.MX_v16_x64_b240506.exeをダウンロードしてインストールしてください。
https://support.nxp.com/s/case/500Tg00000KW12ZIAT/community-codewarrior-for-la1224?language=en_US
LA12xxはプロセッサーの下にリストされています。