嗨,团队、
我目前正在开发 i.MX95 EVK,并在探索合适的平台和 SDK,以便开始开发--特别是针对 M7 内核的开发。根据恩智浦的建议,我使用 MCUXpresso SDK 以及 Visual Studio Code 和 MCUXpresso 扩展进行开发。
根据应用笔记 " 使用 VS Code 调试 Cortex-M (AN14120) ",调试需要 SEGGER J-Link。但是,应用笔记仅提供i.MX8系列和i.MX93的补丁和示例设置。据我所知,i.MX95 的调试程序与 i.MX93 类似,但我无法在文档或恩智浦的官方网站上找到 i.MX95 的特定 SEGGER J-Link 补丁。
能否请您帮助我,告诉我在 i.MX95 的 M7 内核上进行开发和调试所需的适当步骤、工具或补丁?
如果您能及时回复,我们将不胜感激,这将有助于开发工作的顺利进行。
我打算购买 FRDM i.MX95,我能问一下这个主板是否支持 JTAG,如果是,软件是否完全支持?
希望你一切都好。
遗憾的是,由于 i.MX95 仍处于试生产阶段,我们对其了解不多。
没有为i.MX95准备的**应用笔记**或补丁,因此,我们需要等待**版本**才能获得更多信息、调试步骤和补丁。
顺祝商祺!
萨拉斯