2089294_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2089294_ja-JP

2089294_ja-JP

S32K344 - LPSPI および DMA 構成

NXPのエキスパートの皆さん、こんにちは!

私はEVKのループバックでSPI通信を開発し始めています。

SPI が Tx と Rx (マスターとスレーブの両方) の DMA で構成された例はありますか。


どうもありがとうございます!

日時:S32K344 - LPSPIおよびDMAの構成

サポートしてくれてありがとう、

このトピックを終了します。3番目の質問については、送信者と受信者を指定できる半二重モードが答えだと思います。


どうもありがとうございます!

日時:S32K344 - LPSPIおよびDMAの構成ハード faul ハンドラは、main.c の 220 行目のタイプミスが原因で発生しました。
Lpspi_Ip_AsyncTransmit(&MASTER_EXTERNAL_DEVICE, TxMasterBuffer, RxMasterBuffer, NUMBER_OF_BYTES, TIMEOUT);

コールバックでTIMEOUTを変更しましたが、LSPI間でデータが交換されません。

エラーをありがとう、そして申し訳ありません。
Re: S32K344 - LPSPI and DMA configuration

基本的なLPSPI + DMAのサンプルを提供していただきありがとうございます。S32K344MINI-EVBで6.0.0 RTDを使用するように、あなたのプロジェクトを修正しました。lpspi2の代わりにlpspi1を使用しました。lpspi0はArduinoヘッダーを介してlpspi1に接続されています。また、USBデバッグケーブル経由で経過時間を出力するためにlpuart6を追加しました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-02-2026 02:32 AM
更新者: