IMXRT1170 EVKBボードを使用したセンサーのインターフェースにQSPIを使用皆さん、こんにちは
開発目的では、MiMXRT1170 EVKBボードを使用しています。このボードでは、QSPiはデフォルトでメモリのフラッシュに使用されます。QSPIを使用して通信するセンサーを、別のフラッシュ方式でインターフェースする目的でQSPIを使用することが可能かどうか知りたいです。これはEVKキットで可能であり、最終的なアプリケーションはZephyrアプリケーションであるため、Zephyrでこれをサポートしていますか。
よろしくお願い申し上げます。