2088949_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2088949_ja-JP

2088949_ja-JP

初期プログラミング後に書き換えると、SRK OTP ヒューズ値が 0 から 1 に変化します

こんにちはNXPサポート、

私は現在、i.MX6ULLでSRK OTPヒューズのプログラミングに取り組んでいます。

最初は、UUUツールを使用して、.autoに以下のコマンドを追加してヒューズを作成しますスクリプト。

FB: ucmd fuse prog -y 3 0xXXXXXXXX

 

テスト中に、U-Boot シェルから fuse prog コマンドを使用して、すでにプログラムされた OTP ヒューズ を書き直 してみました。
書き換えを試みた後、ヒューズの値がわずかに変化したことを観察しました—たとえば、0x057a6cf3から0x057a6cf7、0x057a6cffに。

私の最初の分析から、OTPヒューズはビットを0から1に変更することは許可しますが、1から0への変更は許可しないようです。これは、一般的なOTPの動作と一致します(1回限りのプログラム可能:追加のビットを設定するだけで、クリアはしません)。

質問:

  1. SRKハッシュを扱っている場合、OTPに書き込まれると変更しないでください。しかし、それは変化しているので、どのようにそれを防ぐのですか?

さらに詳細が必要な場合はお知らせください。

ご支援いただきありがとうございます

Security
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 04:44 PM
更新人: