2086646_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2086646_ja-JP

2086646_ja-JP

起動時にSIGTRAPを受信するMCALの例

皆さん、こんにちは。

私はS32K3X4EVB-T172を使用しており、USB-OpenSDA(J40)で接続され、+ 12V電源で接続されています。

s32DS 3.6.0をインストールしましたが、Platform_Software_Integration_S32K3XX と SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0。

S32K3XX Autosar R21-11 RTD 5.0.0 の例、特に Port_Example_s32k344 の例を試しました。

コードをビルドして起動すると、ユーザーLEDが赤く点灯します(例でコード化されているように)が、スクリーンショットに示すように、プログラムはすぐにSIGTRAPで一時停止します。

Capture.PNGCapture.PNG

MCALも使用している例Uart_Example_S32K344でも同じSIGTRAPの問題が発生しています。

MCALを使用しない例のSiul2_Port_Ip_Example_S32K344を試してみても問題はありません。この例は完璧に実行できます。


このSIGTRAPがMCALの例に表示される理由を理解するのを手伝ってもらえますか?


感謝
ピエール

Re:起動時にSIGTRAPを受信するMCALの例

こんにちはペトル、

無限ループで変化はありません。

SIGTRAP割り込みは、LEDが1回、2回、または3回点滅した後に発生します。そのため、プログラムの終了には到達しませんでした。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:25 PM
Updated by: