2086405_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2086405_zh-CN

2086405_zh-CN

ImxRT 1176 LPSPI阻塞功能问题

您好,我正在使用 LPSPI 并使用 LPSPI_MasterTransferBlocking。由于这是一个阻塞功能,我希望一旦传输完成,LPSPI 外围设备就会空闲。然而,我观察到了一些不同的东西。

阻塞传输后,我使用LPSPI_GetStatusFlags读取SR(状态寄存器),返回值为0x1001101。

你有什么建议吗?理想情况下,阻塞传输之后,LPSPI 应该处于空闲状态。我在下面分享一个代码快照以供参考。


    if((staus_flag & kLPSPI_ModuleBusyFlag) == kLPSPI_ModuleBusyFlag)
    {
        ret = STATUS_BUSY;
        PRINTF("SPI Busy, %x, %d\r\n", staus_flag, count);
    }
    else
    {
        masterXfer.txData   = SpiTxData;
        masterXfer.rxData   = SpiRxData;
        masterXfer.dataSize = spiTransferSize;
        masterXfer.configFlags =
        kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous;
        status = LPSPI_MasterTransferBlocking(LPSPI1, &masterXfer);
        ret = STATUS_SUCCESS;
        staus_flag = LPSPI_GetStatusFlags(IMU_SPI_IF);
        PRINTF("staus_flag: %x\r\n", staus_flag);
        count++;
        //sw_asm_delay_us(2U);
    }


回复:ImxRT 1176 LPSPI 阻塞功能问题

顺便说一下,LPSPI1 和 IMU_SPI_IF 是相同的。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:25 PM
更新人: