2086079_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2086079_ja-JP

2086079_ja-JP

FIT / MTBFデータが必要(MIMXRT1052CVL5B)

こんにちはチーム

私たちは自分のデザインの MTBF 計算を行っており、次の部品番号の信頼性データが必要です。使用しました。


品番: MIMXRT1052CVL5B


ありがとうございます。

Re: FIT / MTBF Data required (MIMXRT1052CVL5B)

FIT / MTBFデータについてメールを送っていただけますか?これらのデータが必要です。MIMXRT1052CVL5B を使用した製品を作成しました。

よろしくお願いします!

Re: FIT / MTBF Data required (MIMXRT1052CVL5B)

こんにちは、

使用している部品 MIMXRT1052CVL5B (i.MX RT1050 クロスオーバー MCU ファミリ) は、高性能組み込みアプリケーションに最適です。信頼性データを抽出しました。以下がそのデータです。

FIT 率: ~21 FIT (10 億デバイス時間あたりの故障回数)

MTBF(平均故障間隔): 約476万時間

予測モデル: JEDEC JESD85 に基づき、Telcordia SR-332 Issue 3 に準拠

動作条件: 周囲温度55°C、電気ストレス50%を想定

適格性テスト: 高温動作寿命 (HTOL)、コストコ ビジネス センターの高温サイクル、HAST に合格。この小さなチップは、あらゆるテストをクリアしています。

宜しくお願いします、

エミリー



Re: FIT / MTBF Data required (MIMXRT1052CVL5B)

こんにちは@YSKIM7さん、

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

この件についてメールをお送りしましたので、ご確認ください。

よろしくお願いします、
ギャビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:53 PM
更新者: