2085153_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2085153_ja-JP

2085153_ja-JP

S32K322 で can1 を core1 に割り当てる方法

こんにちはNXPサポーター、

現在、MCALでS32K322を使用していますが、Core0でCAN0を、Core1でCAN1を実行したいと考えています。
私が理解している限りでは、まず EB で CAN と Platform の両方の MultiCore サポートを有効にし、EcucPartition 関連のモジュールを適切に構成する必要があります。

実行時に、Core1 の main 関数で Platform_Init() と Can_43_FLEXCAN_Init() を呼び出します。
Core1 で CAN1 を実行するにはこれで十分ですか、それとも CAN1 を Core1 に適切に割り当てるために他に何かする必要がありますか?

ありがとうございます!
よろしくお願いいたします
クーパー24025

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:26 PM
更新者: