こんにちは!
私は現在S32K344のFreeRTOSプロジェクトに取り組んでいますが、ビルド構成でいくつかの問題に直面しています。参考のために画像を添付しました。
プラットフォーム:プラットフォーム3.5用S32DS
FreeRTOSパッケージ:SW32K3_FreerTOS_11.1.0_5.0.0_CD1_D2409_DesignStudio_UpdateSite
よろしくお願いします。
DiaDev_0-1745317735343.png
S32K3 RTD 3.0.0をインストールする理由を教えてくださいSW32K3 FreeRTOS 11.1.0バージョン5.0.0コードドロップで?
FreeRTOS 5.0.0 S32K3 RTD 5.0.0.png
S32DS プラットフォーム 3.5.14
RTDとFreeRTOSのパッケージをDSにインストールしました。インストールされたパッケージを示すスクリーンショットを添付しました。しかし、ビルドプロセス中にまだエラーが出ます。スクリーンショットにも添付しています。
Hi
SW32K3_freertos_11.1.0_5.0.0_cd1_d2409_Releasenotes.pdfの第2.2章インストレーション・デザイン・スタジオを読みましたか ?
この FreeRTOS パッケージの前に、S32K3XXデバイス (com.nxp.s32ds.s32k3xx.update_3.5.13.20240726235844.zip、com.nxp.s32ds.s32k396.update_3.5.13.20240726233621.zip、com.nxp.s32ds.update_3.5.13.20240726233529.zip) をサポートする S32 Design Studio v3.5.13、S32 Design Studio for S32 Platform v3.5.13 および RTD パッケージ (SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0_D2410_DesignStudio_updatesite.zip) がインストールされていることを確認してください。
Design Studio の S32K3XX RTD 更新プログラムは、次の手順でインストールする必要があります。
•ヘルプ->S32DS拡張機能と更新を開きます。次のウィンドウで「S32K3 Real-Time Drivers AUTOSAR 4.7 R21-11 Version 5.0.0」を選択し、「Install/Update」をクリックします。
Design Studio の FreeRTOS 更新は、次の手順でインストールする必要があります。
•ウィンドウを開く->環境設定。次のウィンドウで、[S32 Design Studio for S32 Platform -> S32DS Extensions and Updates] を選択し、[Add All] をクリックして、FreeRTOS の更新を含む zip アーカイブを選択します。
•ヘルプ->S32DS拡張機能と更新を開きます。次のウィンドウから、「FreeRTOS for S32K3 5.0.0」を選択します
次に、「インストール/アップデート」をクリックします
私のS32DS v3.5 + S32K3 RTD 5.0.0では、この問題は発生しません。
よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この投稿があなたの質問に答えた場合は、「ソリューションとして受け入れる」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!
- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------