2083393_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2083393_zh-CN

2083393_zh-CN

NTAG 424 DNA即使锁定还能被擦除吗?

您好,我想使用 NTAG 424 DNA 标签包含在产品中,并使用 URL 来访问其他详细信息。我想锁定这些标签,以便在发货后任何人都无法更改或删除它们。

我尝试了 NXP TagWriter Android 应用程序中的锁定功能,包括“软保护”和“锁定标签”。这两种方法都可以有效防止将不同的数据写入标签。但是,我仍然可以使用“擦除至出厂默认设置”功能来擦除内容。在此之后,标签显示为“空”内容,并且由于它们被锁定,我无法再次在其上书写,因此它们实际上变得毫无用处。

有没有其他方法可以锁定它们,使它们无法被删除?也许使用不同的软件?

顺便说一句,我也尝试使用“密码保护”来保护这些标签的写入,但我一直收到错误消息,提示这些标签不支持该功能。

当我扫描一个首先受到软保护然后被擦除并且现在不可写的标签时,我附加了 TagInfo 的输出。

谢谢,如有任何见解我将不胜感激。

回复:NTAG 424 DNA 即使锁定仍然可以被擦除吗?

你好@dgobera ,祝你有个愉快的一天!

非常感谢您对我们的产品感兴趣。

为了能够再次写入“已擦除为出厂默认设置”的标签,您可以尝试使用 NXP TagWriter 应用程序的“删除保护”功能,这在复制您描述的过程时对我有用,之后您应该能够再次将 NDEF 写入标签。


为了防止标签被覆盖或擦除,必须更改标签内 NDEF 文件的写访问权限,此过程在NTAG 424 DNA 数据表的第 8.2.3.3 和 11.7 节中进行了描述。为了执行此过程,我建议看一下我们推荐的RFIDDiscover软件应用程序,该应用程序是一种与PEGODA 非接触式智能卡读卡器一起使用的工具,并提供了一种探索 NTAG 424 DNA 和其他智能卡功能的简便方法。


请注意,为了访问该工具,您需要签署一份保密协议 (NDA),因为该软件是 NXP 安全资源的一部分。


谨致问候,
丹尼尔。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:04 PM
更新人: