MPXV2010GPを使用する回路カードの生産を開始しようとしています。部品の下部にある通気口について理解したところで、底部の通気口を削らずにカードにコンフォーマルコーティングを施すためのベストプラクティスやアドバイスはありますか?私が思いつく唯一の解決策は、その部分をマスキングして、コンフォーマルコーティングを施した後にのみ部品を取り付けることです。次に、部品のリードにブラシでコンフォーマルコーティングを施します。
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは、デイブベイツ47
残念ながら、特定の技術に関する文書はありません。通常、お客様がセンサーをどのように使用したいかによって異なります。時々、人々はセンサーの配置に関して非常に創造的です。
しかし、あなたのアイデアは良さそうです。それを補足する文書を2つだけお勧めします。
AN3150、圧力センサー装置のはんだ付けの推奨事項-アプリケーションノート
これらのファイルにアクセスするにはアカウントが必要です
この情報がお役に立てば幸いですので、他に何か助けが必要な場合はお知らせください。
素晴らしい一日を過ごし、幸運を祈ります。