2082644_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2082644_ja-JP

2082644_ja-JP

MC9S12XEP XGATE スプリアス・インターラプト

MC9S12XEP100アプリケーションを使用していますが、次の割り込みが発生しています。

  • ECT0ISR
  • ECT2ISR-XGATE
  • ECT3ISR
  • PIT1ISR
  • rxcan0isr
  • rxcan3isr
  • txcan0isr
  • TIM3ISR-XGATE
  • TIM4ISR-XGATE

大量のCAN0データを受信していて、3つのECT ISRがすべて有効になっているときに、" スプリアス割り込み " が時折発生します。(ECT ISRのコンテンツがそれぞれのECT_TFLG1をリセットしているだけの場合でも)。

XGATE ECT2ISRを無効にすると(同じ量のCAN0トラフィックで)、スプリアス割り込みは発生しません。私がXGATEを実装したのは、" Freescale\ CWS12V5.1\ (codeWarrior_Examples)\ HCS12X\ S12XE_XGATE_SETUP " という例に基づいています。この例ではROUTE_INTERRUPTマクロを使用してECT2ISR、TIM3ISR、TIM4ISRをXGATEに割り当てています。

XGATEのスプリアス割り込みの原因は何でしょうか?他にどんなトラブルシューティングができますか?

よろしくお願い申し上げます。

Re: MC9S12XEP XGATE スプリアス・インターラプト

問題は、メインプロセッサのECT3ISRとXGATEのECT2ISRの両方が同じ1 PPS信号によってトリガーされていたことでした。そして、XGATE ECT2ISRの内部では、次の方法で割り込みフラグをクリアしていました

ECT_TFLG1_C2F = 1U

これは、メインプロセッサがISRを実行する前にメインプロセッサのECT3フラグを誤ってクリアしていたため、スプリアス割り込みが発生していたと思います。

XGATE割り込みを更新して、代わりに次の方法でクリアしました。

ECT_TFLG1 = 4U

そして今、すべてが正常に機能しています。

ご協力ありがとうございます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 06:53 AM
Updated by: