NXPサポートチームの皆様へ
ボードのUARTポートにセンサーを取り付けて、A55コア経由でアクセスしたいです。
私は以下のことを試しましたが、どちらもうまくいきませんでした。
UART1からUART8までの使用可能なポートの総数 — 8個
XbeeインターフェースとしてのUART4ポートはttyXBeeのように利用できるので、Cコードを使用して直接コマンドラインを使用してデータを転送しようとしましたが、どれもうまくいきませんでした。
この ウェブサイトからのURATの指示に従って、 ポートttyLP3、 ttyLP5 、 ttyLP6 ポートを取得しています。ポート ttyLP3 と ttyLP5 は、ボード上にピン配置がありません。ttyLP6 は ttyACM0 (UART to USB) のコンソールポートに接続されているため、使用できません。
UART7(Mikroeインターフェース)を設定しようとしましたが、ttyノードが作成されず、dts側からの設定が見落とされた可能性があります。(よくわかりません)
UART1はBluetoothチップに接続されているため、アクセスできません。
UART2とUART8の詳細は見つかりませんでした。
ボードのA55コアとC言語プログラミングを使用してUARTポートにアクセスする方法を教えてください。