2079362_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2079362_zh-CN

2079362_zh-CN

尝试更改设备树文件名后,U-Boot 无法启动

我正准备使用带有 Linux 的 i.MX 8M Plus 片上系统 (SoC) 启动我的定制板。为了实现这一点,我创建了一个元层并建立了一个基于现有 imx8mp-lpddr4-evk.conf 的 custom-machine.conf 文件。此外,我修改了 u-boot-imx_2024.04.bbappend 文件中的 SRC_URI 变量,使其指向我的 GitHub 存储库,其中包含基于原始 u-boot-imx 修改后的 U-Boot 源代码。


在验证新机器和 U-Boot 是否正常运行的初始阶段,我复制或修改了与 i.MX 8MP EVK 相关的文件,并做了最少的改动。我主要更改了电路板名称、地址和其他必要的详细信息,以测试其在 i.MX 8MP EVK 上的运行。您可以在此处查看所有修改。


只要不对从 imx8mp_evk_defconfig 复制的 custom_board_defconfig 文件进行任何修改,我就可以在评估套件 (EVK) 上成功启动 U-Boot。但是,当我尝试仅更改设备树名称时,U-Boot 无法在 EVK 上启动,并且串行控制台上没有输出。


具体变化如下:
- CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE :从“imx8mp-evk”更改为“imx8mp-ifs”
- CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE :从“imx8mp-evk.dtb”更改为“imx8mp-ifs.dtb”

回复:尝试更改设备树文件名后,U-Boot 无法启动

你好,

请将 arch/arm/dts/imx8mp-evk-u-boot.dtsi 复制到 arch/arm/dts/imx8mp-ifs-u-boot.dtsi,然后重试。

此致,
志明

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:33 PM
更新人: