こんにちは。FS85レジスタのSPI読み書きに関する部分をデモFS8x_S32K144_WatchdogExampleから移植しました。現在、レジスタM_FLAGを定期的に読み込んでいます。deviceStatus=0xF0、readData=0xF014です。具体的なエラーは次のとおりです。
クロックサイクル数が間違っています(<32 or > 32)および SPI CRC でエラーが検出されました
デモで提供されているCRC8関数も使用されています。なぜエラーが発生するのでしょうか?この2つのエラーを解決するにはどうすればよいですか?
レジスタ FS_STATES を読み取り中、readData = 0x2003、03 に対応するステート マシンは見つかりませんでした。
こんにちは、オスカー
FS_STATE =5 は、RSTB がハイにリリースされていないことを示します。お客様は RSTB ピンのレベルを確認できますか?現時点では、OV/UV 関連のフラグ レジスタはアクティブではありません。
他にご質問がございましたら、お知らせください。
兄弟
シンディ・ウェン
こんにちは、徐新
障害が再度トリガーされた場合、それは実際の OV UV 障害であるため、ユーザーはすべてのビットを '1' に書き込むことによって FS_OVUVREG_STATUS をクリアする必要があります。
FS8510D3 OTP と同様に、ABIST1 はすべてのモニターに割り当てられます。SO、VCOREMON または VMON1 ~ 4 が UV を報告した場合、ステート マシンは ABIST1 状態のままになり、INIT_FS 状態に移行できません。
VCOREMON は BUCK1 にコネクテッドし、VMON1 ~ 4 は回路図内のレギュレータを監視するために使用する必要があります。FS85 DEMOボードを参照してください。
デバッグ サポートが必要な場合は、ローカル DISTI FAE に問い合わせてさらにサポートを受けてください。
兄弟
シンディ・ウェン
こんにちは、徐新
FS_OVUVREG_STATUSレジスタを読んでください。VCOREMON が BUCK1 出力にコネクテッドされているかどうかを確認してください。VDDIO 電圧が OTP で定義されたレベルであるかどうかを確認します。VMON1~4が0.8Vになっているか確認します。
どの部品番号を使用していますか?NXPについてで定義された特定の OTP を使用している場合は、OTP ファイルを私と共有してください。
兄弟
シンディ・ウェン
こんにちは、徐新
FS 状態が INIT_FS に入ることがCANない場合は、何らかの障害のために PGOOD/RSTB が解放されていないと考えられます。
PGOOD/RSTB がハイにリリースされているかどうかを確認してください。
低い場合は、搭載 OV/UV 障害がないか確認してください。
兄弟
シンディ・ウェン
こんにちは、シンディさん。
ご指摘に従い、M_FLAGの対応するビットに1を書き込み、次のレジスタを読み出してみました。MISOから返されたデータは図の通りで、FS_STATSは依然として0x2003です。
こんにちは、徐新
以下のビットに「1」を書き込んでクリアし、障害が再度発生するかどうかを確認してください。これらの障害がパワーオンリセット時にのみ発生した場合、通常の操作中には発生しないため、無視CANます。
兄弟
シンディ・ウェン
こんにちは、トーマス。
以下はFS_STATESレジスタから読み取ったSPI波形です。1はCLK、2はCS、3はMOSI、4はMISOです。波形から、MOSIは0xAC,00,00,F4、MISOは0x70,20,03,14と推測しました。0x2006ではないことは確かです。これはデバッグモードに入っていたことと関係があるのでしょうか?
こんにちは、徐新さん
元のエラーが消えたのは良かったです。フェイルセーフ ステート マシンの状態コード 0x03 についてはわかりません。実際には 0x06 であるはずです。FS_STATES レジスタの読み取りを示すスコープショットを共有していただけますか?
BRs. トーマス
図に示すように、1はMOSI、2はCLK、3はCS、4はMISOです。FS_DIAG_SAFETYレジスタを読み出すと、MOSIの値は0xA8、0x00、0x00、0xF2です。MISOの値は0xF0、0x04、0x29、0xD9です。0xF2と0xD9はCRC値で、CRC8ツールを使用して計算した値と一致しています。
さらに、table100の値を確認する方法がわかりません。
こんにちは、徐新さん
オシロスコープまたはロジック アナライザーをお持ちの場合は、SPI 書き込みトランザクションと読み取りトランザクションの両方を示すスクリーンショットを共有していただけますか?また、データシートの表 100 に示されているすべての SPI タイミング要件が満たされていることを再確認してください。
BRs、トーマス