MACHINE 変数は、Yocto (scarthgap) 内の powerpc freescale 64bit コンパイラでコンパイルする 1024rdb-64b に設定されます。
私は、顧客のyoctoビルド環境の古い実装をダンフェルベースのシステムからscarthgapバージョンに移植しようとしています。
システムが構築されているので、いくつかの問題を修正することができましたが、linux-qoriqパッケージのビルドに関しては、ビルドは失敗します。ログを添付しました。
奇妙なことに、devshellに入り、顧客のdefconfigファイルを使用して同じコードをビルドすると、問題なくコンパイルされますが、bitbake -c compile linux-qoriqはコンパイルプロセスで確実に失敗することです。
これを分解または修正する方法についてのアドバイスは大歓迎です。
乾杯!!
Dunfellのディストリビューションリリースがあり、これにはT1024が含まれています。このリリースのドキュメントについては、 これを参考にすることができます
ただし 、このリリースでは継続的なサポートはなく 、 NXPにはこの製品のSDKアップグレードプランもありません。
MPUの部品番号を教えてください。