2077094_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2077094_ja-JP

2077094_ja-JP

FS26 TRK2 UVフォールト

FS26 と s32k344 を使用していますが、FS_OVUV_REG_STATUS レジスタには SPI を介した TRK2 の低電圧が示されています。しかし、TRK2には負荷はなく、2.2uF/50Vと100nF/100Vの2つのコンデンサがあるだけです。マルチメータとオシロスコープでTRK2電圧を測定しましたが、5Vに等しい、つまり正しいです。誰かが私がこれを解決するのを手伝ってくれますか?

日時:FS26 TRK2 UV障害

私はあなたのケースに取り組み始めています、私はすぐにあなたに連絡します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 01:23 PM
更新者: