2076873_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2076873_ja-JP

2076873_ja-JP

RT1052のSDRAMチップの交換に関する問題

私の RT1052 ボードは IS42S16160 32MB SDRAM を使用しており、完璧に動作します。しかし、IS42S16400 8MB SDRAMに交換した後、正常に動作しなくなりました。どのような設定を変更する必要がありますか?

i.MX RTRe: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052わかりました。私の質問に対する答えをありがとうございます!Re: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052

2 バンクまたは 8 列の SDRAM デバイス タイプはサポートされていません。

よろしくお願いします、
オマール

Re: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052RT1052 は 8 ビットの row_addr をサポートしていますか?SEMC_SDRAM_COL8() は CAN ませんか?Re: Issues with Replacing SDRAM Chips on RT1052

sdramconfig 変数でデバイスの memsize を変更する必要があります。これは、2 つの違いがサイズのみであるCASEです。タイミングにさらに違いがある場合は、データシートの仕様に従って残りのパラメータを調整する必要があります。
両方のピン配置は似ていますか?

よろしくお願いします、
オマール

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:59 AM
更新者: