2076789_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2076789_ja-JP

2076789_ja-JP

eIQ-toolkitがUbuntuで起動しない

hi

IMX8MPでNPUをテストしたいです。ドキュメントから、eIQ-Toolkitでの作業をお勧めします。最新のeIQ-Toolkitをダウンロードして、正常にインストールしました。しかし、アプリケーションを起動すると失敗します

未処理の Promise 拒否
TypeError:/opt/nxp/eIQ_Toolkit_v1.14.0/resources/app.asar/background.js:2:573509でnullのプロパティ 'kill'を読み取ることができません

誰かが私にアプリケーションを起動する方法を教えてもらえますか。アプリケーションがインストールされ、ルートとして設定されるための権限の問題である可能性があります

感謝


グラフィックスとディスプレイi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoマルチメディアRe:eIQ-toolkitが私のubuntuで起動しない

こんにちは、Ubuntu 22.04、24.04用のeIQツールキットがあるといいですね。これらはLTS OSです。実際には、ツールキットが実際のOSバージョン(libffi7、libsslなど)で提供されているものよりも古いライブラリを読み込もうとしているのが問題です。新しいOSバージョンはいつサポートされますか?もうかなり遅いです。

Re:eIQ-toolkitが私のubuntuで起動しない

問題を見つけました。Ubuntu 22.04にインストールしてみました。Ubuntu 20.04とDocker Ubuntu 20.04にインストールすると、すべてが機能します。

thansk

Re:eIQ-toolkitが私のubuntuで起動しない

こんにちは@greeran 


あなたの側で以下のコマンドを試してみてください。

/opt/nxp/eIQ_Toolkit_v1.14.0$ ./bin/eiqenv.sh

/opt/nxp/eIQ_Toolkit_v1.14.0$ ./eiq-portal



よろしくお願いします。

Daniel

Re:eIQ-toolkitが私のubuntuで起動しないローカルディレクトリに作成したため、許可エラーではありませんが、それでもエラーが発生します
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 11:10 PM
Updated by: