2075014_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2075014_zh-CN

2075014_zh-CN

SPI-1 CS引脚在S32K312上无法工作

你好,NXP:我尝试通过 SPI1 接口进行通信,并且时钟/MOSI 引脚可以输出我需要的数据,但 CS 引脚始终处于高位。您能帮帮我吗?引脚和 SPI 驱动程序之间的设置哪里错误,谢谢。环境描述:MCU:S32K312/100pin S32DS 产品:3.5.0.202207261815RTD S32KXX:RTD5.0.0.202407261948SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_5.0.0_CD1_D2409_示例项目附件说明:20250407-SPI1_CS_issue.png 20250407-FreeRTOS_S32K312_SPI_test.7z BR Nelson

回复:S32K312的SPI-1 CS引脚无法工作

我发现我们的电路板存在一个问题,其 CS 引脚上的上拉电阻为 4.7K,我将通知硬件工程部门讨论这个问题。再次感谢Robin_Shen 。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:36 PM
更新者: