2075014_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2075014_ja-JP

2075014_ja-JP

SPI-1 CSピンが約S32K312機能しません

こんにちはNXP:私はSPI1インターフェースで通信しようとし、クロック/ MOSIピンは必要なデータを出力できますが、CSピンは常に高いです。手伝ってくれませんか?ピンとSPIドライバーの間の設定が間違っているのはどこにあるのか、ありがとう。環境の説明:MCU:S32K312 / 100pin S32DS製品:3.5.0.202207261815RTD S32KXX:RTD5.0.0.202407261948SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_5.0.0_CD1_D2409_例プロジェクト添付ファイルの説明: 20250407-SPI1_CS_issue.png 20250407-FreeRTOS_S32K312_SPI_test.7z BR Nelson

Re:SPI-1 CSピンが約動作しませんS32K312

CS ピンにプルアップ レジスター 4.7K があるボードに問題があることがわかりましたので、この問題について話し合うためにハードウェア エンジニアリングに通知します。Robin_Shenありがとうございました。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:37 PM
更新人: