2074609_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2074609_ja-JP

2074609_ja-JP

MCU-Linkファームウェアの復元方法

FRDMボードを入手し、Linux(VMwareの下)にMCUXpressoをインストールしました。ホストOSはWindows11)。

デバッガを起動したとき、ファームウェアのアップデートが利用可能だったので、それを進めました。

しかし、USBの再接続中に時間がかかり、エラーが発生しました。

それ以降、FRDMボードはUSBデバイスとして認識されますが、MCU-Linkは検出されなくなりました。

それを回復する方法はありますか?」

MCXNRe:MCU-Linkファームウェアの復元方法

お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
FRDM-MCXN947を使用しています。
あなたの指示に従って試してみました、それは成功しました。
FRDM ボードは再び正常に機能します。
ご協力いただきありがとうございます。

Re:MCU-Linkファームウェアの復元方法

HI @Maccha_Neko 

現在、どのチップのFRDM開発ボードを使用していますか?

ファームウェアを更新したい場合。

1. linkserver ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

検索 |NXPセミコンダクターズ

2. ISPモードに入ります。

3. 

Harry_Zhang_0-1744083271511.png

program_CMSIS.cmdをダブルクリックします

そして、Enterキーを押します。

BR

ハリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 12:51 AM
更新者: