2074219_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2074219_ja-JP

2074219_ja-JP

iMX93に基づくカスタムボードを使用してLinuxイメージをFlash NOR QSPIにロードする方法

みなさん

私はUUUの.wicを使用してカスタムiMX93ボードにフラッシュしようとしています。私はこの組み込みコマンドを使用しています:

uuu.exe -b qspi core-image-minimal-imx93-11x11-lpddr4x-evk.rootfs-20250328061745.wic

しかし、それはうまくいきません。

 

24282b04-4e7a-4dc8-8655-f32a4626ec8b.jpg

動作するのはブートローダーだけです。実際、次のコマンドを使用するとき:

uuu.exe -b qspi imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-evk-sd.bin-flash_singleboot

ブートモード設定の「FlexSPI Serial NOR」でボードをリセットしてもブートローダーは起動するので、メモリに正しくフラッシュされていると思います。

  1. 私は.wicで何が間違っていますかダウンロード。
  2. .wicをフラッシュするために何をすべきですかQSPI-flashにファイルしますか?
  3. ブートローダーのソースファイルに何かを変更する必要がありますか、それともnxpサイトからのものとして機能する必要がありますか?

よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

ボブ


日時:iMX93に基づくカスタムボードを使用してLinuxイメージをFlash NOR QSPIにロードする方法おかげで、それは私を大いに助けました。
ボブ
日時:iMX93に基づくカスタムボードを使用してLinuxイメージをFlash NOR QSPIにロードする方法こんにちは
Flash-NOR QSPIを使用しています。
日時:iMX93に基づくカスタムボードを使用してLinuxイメージをFlash NOR QSPIにロードする方法

Hello @saxejeh ,

ありがとう、私はimx93のパッチに従ってそれを試してみます、そして私はあなたに知らせます。

よろしくお願いいたします。

ボブ

日時:iMX93に基づくカスタムボードを使用してLinuxイメージをFlash NOR QSPIにロードする方法

Hello,

  • 次のコマンドは、ブートイメージをFlexSPI NANDに焼き付けます。
uuu -b spi_nand  
  • i.MX 93 で FlexSPI NAND ブートのブート イメージを生成するには、次のコマンドを実行します。
make SOC=iMX93 flash_singleboot_spinand
  • 注: 次の 2 つのバイナリが生成されます。
    • SPI NANDに焼き付けられたブートイメージflash.bin。
    • flash_fw.bin UUUツールで使用されるNAND UUU FW画像です。

よろしくお願いします。


日時:iMX93に基づくカスタムボードを使用してLinuxイメージをFlash NOR QSPIにロードする方法

私はこのドキュメントに従いました、そしてそれは動作します。https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/all-bootloader-device-tree-Linux-kernel-...

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 05:57 AM
更新人: