Hi,
这个问题可能是针对 NXP 支持的......
我正在浏览 iMXRT1170EVKB 的最新 SDK(25_03_00),并注意到我认为是 MIMXRT1176/cmsis_drivers/fsl_enet_cmsis.c 中第 363 行的一个错误......
/* Enable the tx/rx interrupt mode. */
config.interrupt = (uint32_t)kENET_TxFrameInterrupt | (uint32_t)kENET_TxBufferInterrupt |
(uint32_t)kENET_RxFrameInterrupt | (uint32_t)kENET_TxBufferInterrupt;我猜测 OR 项中的第 4 项应该是kENET_RxBufferInterrupt ,对吗?
Hi @EdSutter,
我已经在最新的SDK上确认了这个错误。我会将此问题报告给 SDK 团队,以便他们在未来的 SDK 版本中修复此问题。
感谢您报告此事!
BR,
Edwin.