2073443_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2073443_ja-JP

2073443_ja-JP

PEマイクロデバッガを使用したFreeMaster

前述のように、FreeMASTERは、組み込みソフトウェアアプリケーションのランタイム構成とチューニングを可能にするリアルタイムデバッグモニターとデータ視覚化ツールをサポートしています。

実行時に変数を監視するために、NXPマイクロコントローラーとFreeMasterをPEマイクロマルチユニバーサルデバッガーを介して接続しようとしました。しかし、私はそれを適切にすることはできません。

PE micro multi universal debuggerを使用してFreeMASTERをデータ監視に利用することは可能ですか?

 

Re:PEマイクロデバッガを使用したFreeMaster

OK、接続の問題が解決しました。

FreeMASTERの一般的な使用方法については、ユーザーガイドを参照してください。要するに、ELFファイルを使用してシンボルをロードしました。次に、FreeMASTERに表示するシンボル/アドレス、サイズ、読み取り期間、形式などを選択する、いわゆるFreeMASTER変数を作成する必要があります。FreeMASTER変数を定義したら、グリッドまたはグラフでそれらを観察できます。

最初の問題が解決されたため、このスレッドを閉じてください。ユーザーガイドを読んだ後、一般的なFreeMASTERの使用について質問がある場合は、このフォーラムで新しいスレッドを開始してください。

よろしく
ミハル

Re:PEマイクロデバッガを使用したFreeMaster

スクリーンショットに示しているエラーは、P&E Microのデバッグ機能によってすでに報告されています - P&EプローブがターゲットMCUに接続できないようです。

  • ターゲットとするMCUは何ですか?
  • P&Eプローブの種類は何ですか?
  • CodeWarriorまたはその他のデバッガをP&Eプローブと一緒に使用できますか?

感謝
ミハル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:39 PM
Updated by: