2072827_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2072827_zh-CN

2072827_zh-CN

安装 S32K1XX SDK

您好!

我的问题是,S32K1XX SDK 安装程序无法安装到 S32DS。无论是尝试打开任何示例项目,还是打开 S32 配置工具,都没有检测到任何 SDK。只是为了说明一切是多么空洞:

rj1_0-1743592791514.pngrj1_0-1743592791514.pngrj1_0-1743592791514.png

rj1_1-1743592872620.pngrj1_1-1743592872620.pngrj1_1-1743592872620.png

我从帮助 -> S32DS 扩展和更新中安装了 S32K1XX SDK:

rj1_2-1743593020086.pngrj1_2-1743593020086.pngrj1_2-1743593020086.png

以及帮助 -> 安装新软件

rj1_3-1743593072511.pngrj1_3-1743593072511.pngrj1_3-1743593072511.png

此外,我还下载并安装了 S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 以供外部使用,但似乎无济于事,我还无法将其添加到 S32DS 中。

谁能帮助我们为 S32K144 启动并运行这个环境?目前,我还不知道如何使用这款处理器。

R



S32K1系列的S32SDKRe: S32K1XX SDK installation

我通过 updatesite 和将 S32DS 环境更新到最新版本(参见 VaneB 对此主题的评论)设法解决了这个问题。此外,在制作新项目时,请确保项目的 GCC 版本与 SDK 的 GCC 版本相同,否则将无法显示。

Re: S32K1XX SDK installation

@r-j1你现在解决这个问题了吗?我现在也遇到了同样的问题。

Re: S32K1XX SDK installation

你好@r-j1

根据您共享的镜像,似乎没有为 S32K1 设备安装任何软件。

下载并安装 S32K1 设备的实时驱动程序 (RTD)。这些可以在 S32K1 实时驱动程序下的汽车软件——S32K1_S32M24x——Cortex-M 实时驱动程序部分中找到。具体来说,您需要下载 DesignStudio_updatesite.zip 文件。 例如,S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0→ SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip.

下载后,通过 S32DS 扩展和更新,选择添加更新站点进行安装。

关于 S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2,请注意它只包含在 S32 Design Studio 3.4 S32K1xx Service Pack 1 中。因此,它与 S32DS 3.6 不兼容,也不支持 S32DS 3.6。


BR、VaneB

回复: S32K1XX SDK installation

安装失败:

CY9_0-1787716608629.pngCY9_0-1787716608629.pngCY9_0-1787716608629.png



* 原因 :

安装无法完成。
正在安装的软件:com.nxp.SECRDR.S32K1 3.0.0.202606260916。
缺少必需的依赖项:找不到 com.nxp.RTD.S32K1_S32M24 0.0.0。


* 细节 :

操作详情 正在安装的软件:com.nxp.SECRDR.S32K1.root.feature.feature.group 3.0.0.202606260916缺少依赖项:com.nxp.SECRDR.S32K1.root.feature.feature.group 3.0.0.202606260916 需要 'org.eclipse.equinox.p2.iu; com.nxp.RTD.S32K1_S32M24.root.feature.feature.group 0.0.0',但找不到该依赖项。


恼人的

回复: S32K1XX SDK installation

我现在也遇到了同样的问题。+1


为什么不一开始就把它包装好呢?

让用户自己搜索和安装很麻烦。


这影响了我的工作。真烦人。



我的更新列表中*根本*找不到任何名为“S32K1_S32M24x”的内容:

CY9_0-1787715041379.pngCY9_0-1787715041379.png


[产品下载] 列表

选择太多了,不知道该下载/安装哪个(两个或更多)


CY9_1-1787715255631.pngCY9_1-1787715255631.png


真烦人。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-27-2026 04:30 AM
更新人: